工具与软件:
亲爱的先生和夫人
我在硬件模式(无 I2C)下设计了一个便携式声音模块:

- PVDD = 12V
-扬声器4欧姆或8欧姆不改变问题。
-通过电位计设定增益
-电感器是: SRP5050FA-6R8M
从一开始一切都很顺利、但有两个例外:
-音乐开始1秒,然后停止。 软件正常、Adafruit 的 MAX98357A 测试板使一切正常工作。
-音乐非常安静
由于我的微控制器上没有空闲引脚、因此即使没有连接故障引脚、也没有连接 I2C。
但我认为存在故障、因为它适用于1。 在该1中、芯片温度未上升。
是否存在原理图问题? 由于1s 的音乐播放、我认为不存在焊接问题。
或者可能会发生哪个故障? 如何测试? 测量一些电压?
非常感谢您的帮助。
Silvan