工具与软件:

它将被用作单端。
音频源具有不同的 L 和 R。
我不知道确切如何将其设置为单端。
--------------------------------------------------------
第1页
0x3440、// IN1L 左 MICPGA - 10k 电阻// D 增益固定 ADC
0x3640、// CM 通过 CM1L 以10k 电阻路由到左 MICPGA // D 增益固定 ADC
0x3740、// IN1R 右侧 MICPGA - 10k 电阻// D 增益固定 ADC
0x3940、// CM 通过 CM1R 以10k 电阻路由到右 MICPGA // D 增益固定 ADC
--------------------------------------------------------
当寄存器0x36和0x39设置为0时、似乎无效。
我使用32kHz 16位
如果您在设置寄存器后通过 ADC 检查 DOUT 数据是否存在噪声、
数据出来后为 FFC0 FFC1 FFC2 FFC1…… not 0000 0000 0000 0000...
是否有办法通过寄存器设置捕捉噪声?
我应该从硬件那里获取它吗?