This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:IN1_L 尝试连接到 ADC_L、IN1_R 连接到 ADC_R 我是否需要连接 CM1L、CM1R?

Guru**** 2396355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422044/tlv320aic3204-in1_l-tries-to-connect-to-adc_l-and-in1_r-to-adc_r-do-i-need-to-connect-cm1l-cm1r

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

它将被用作单端。
音频源具有不同的 L 和 R。

我不知道确切如何将其设置为单端。

--------------------------------------------------------

第1页

0x3440、// IN1L 左 MICPGA - 10k 电阻// D 增益固定 ADC
0x3640、// CM 通过 CM1L 以10k 电阻路由到左 MICPGA // D 增益固定 ADC
0x3740、// IN1R 右侧 MICPGA - 10k 电阻// D 增益固定 ADC
0x3940、// CM 通过 CM1R 以10k 电阻路由到右 MICPGA // D 增益固定 ADC

--------------------------------------------------------

当寄存器0x36和0x39设置为0时、似乎无效。

我使用32kHz 16位
如果您在设置寄存器后通过 ADC 检查 DOUT 数据是否存在噪声、

数据出来后为 FFC0 FFC1 FFC2 FFC1…… not 0000 0000 0000 0000...

是否有办法通过寄存器设置捕捉噪声?

我应该从硬件那里获取它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    通常是、您应该将负极端子连接到共模信号。 如果您断开连接、您是否注意到数据有任何差异?

     有关可能有助于作为参考的示例设置、请查看应用参考指南的第90页和91页。

    此致、
    Jeff McPherson