This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421-Q1:底部带有外露焊盘的功率放大器

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414796/tas6421-q1-power-amplifier-with-bottom-exposed-pad

器件型号:TAS6421-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TAS6511-Q1

工具与软件:

您好!

对于 Acoustic Vehicle Alert System 应用程序、我正在搜索具有以下特征的功率音频放大器:

- D 类

- BTL 单声道,输出功率至少为10W

-数字输入(I2S)

- I2C 控制(如果可能)

-负载诊断

-汽车级(如果可能)

-底部的外露垫

我找到了 TAS6421、该器件功耗有点过大、其顶部有外露焊盘。 在我的应用中、我必须将 PCB 用作散热器。

请告诉我一些合适的 P.N.?

提前感谢  

此致

Jonata Ubbiali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonata、

    我们很快就会发布该部件。   TAS6511-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的反馈。 另外两个问题:

    - TAS6511-Q1的预计市场时间和价格(对于 MOQ )。 未来两个月内、我的办公桌上会首先需要 PCBA 样片

    - 是否有其他 P.N.已经在市场上可用?  

    谢谢

    此致

    Jonata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    您能建议我如何获取信息吗?

    非常感谢

    Jonata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonata、

    我已将文件发送到您的 TI 帐户中的地址。  今天我收到一封电子邮件、说该电子邮件未送达。  您是否有附件大小限制或其他不允许交付的内容?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您 TI 帐户中的电子邮件地址。  我无法向您发送电子邮件。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    很抱歉这么晚才回复。 我确认 TI 帐户中的电子邮件地址正确、大小限制为15 MB。 还检查了垃圾邮件。 已在 TI 帐户中检查设置并全部启用。 请您再次尝试向我发送电子邮件吗?

    非常感谢

    此致

    Jonata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonata、您好!

    Gregg 是 OOO、您知道发送的文件的名称吗、我可以尝试将其提供给您。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的帮助。 不幸的是,我不知道文件的名称,先生 Gregg 试图发送我;到目前为止,我只能问,如果你能读的线程,并试图回答我的问题。

    感谢大家观看

    此致

    Jonata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonata

     您可以将电子邮件发送至 gscott@ti.com、他会尽快回复。

     从您的 Thread 来看、TAS6511是最适合使用的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonata、您好!

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6511-Q1-DESIGN 您可以在此处申请获取 TAS6511数据表。 器件将在12月发布。

    https://www.ti.com/product/TAS6511-Q1 1K 的定价为 2.289美元、但如果您有关于此项目的总销量和运行时间的更多详细信息、团队可提供更新的报价。 也可以为当前版本的器件申请样片。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    感谢您的推荐。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的反馈。 现在我得到了所有需要的信息。

    此致

    Jonata