https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421389/opa1622-en-shutdown-not-working
器件型号:OPA1622主题中讨论的其他器件: OPA1632
工具与软件:
您好!
我在设计中将 OPA1622用作单位增益缓冲器、如下所示。
使能引脚通常使用22k 电阻器上拉至34V1 (34V)。 然后、我有一个将 EN 引脚连接到 GND 的外部开关。 启用开关后、使能引脚上的电压为0.077V (77mV)。
放大器确实进入低功耗状态、但是任何输入信号也会显示在输出上、但失真非常高。
所以在我看来、放大器似乎没有被完全关闭、不过有一些泄漏。 这是否正常?
对我来说、放大器似乎应该完全关闭、任何东西都不应该从输入端传递到输出端。