This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:EN (关断时不工作)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421389/opa1622-en-shutdown-not-working

器件型号:OPA1622
主题中讨论的其他器件: OPA1632

工具与软件:

您好!

我在设计中将 OPA1622用作单位增益缓冲器、如下所示。

使能引脚通常使用22k 电阻器上拉至34V1 (34V)。 然后、我有一个将 EN 引脚连接到 GND 的外部开关。 启用开关后、使能引脚上的电压为0.077V (77mV)。

放大器确实进入低功耗状态、但是任何输入信号也会显示在输出上、但失真非常高。

所以在我看来、放大器似乎没有被完全关闭、不过有一些泄漏。 这是否正常?

对我来说、放大器似乎应该完全关闭、任何东西都不应该从输入端传递到输出端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    输出不应被视为处于高阻抗状态。 施加信号可能会以寄生方式开启输出级。 这很可能是您观察此行为的原因。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示、向输出端施加信号时、器件处于关断状态时不会向输出端施加任何信号。 输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    在关断模式下、输入级不会关断、我相信这就是您观察到此行为的原因。 关断模式仅影响输出晶体管、因此我认为前馈路径在内部仍然可以寄生偏置输出级。 由于它是双极器件、因此不会像 CMOS 那样进行硬关断。 您看到的信号是否具有很低的电平? 我之前实际上在关断状态下测试了输出级电流、它不是"高阻抗"、但也不是超低。 我希望您观察到的信号不是满量程。 我的假设是否正确?

    我已经向我们的团队提出了这一点、他们未来也知道这一点。 理想情况下、输出级将完全关断。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信号大约是器件打开时通常情况的2/3。 可能需要想出另一种方法来完全关断输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:  

    您能否共享原理图? 这可能来自放大器本身。 您可能会看到信号通过了放大器周围的反馈组件。 您可能会通过此路径以寄生效应的方式打开输出级、但可能会看到信号通过反馈组件传导。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图在第一篇文章中。 1622用作单位增益缓冲器时、其周围有反馈组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、  

    抱歉、我刚意识到您最初提供的原理图就在那里。 今天早上、我进一步思考了这个问题、并思考了反馈路径。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1622的每个正输入都有来自 OPA1632的17V 共模电压、与此有什么关系吗?
    因此、基本而言、它总是期望输出17V 电压。