This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:测量扬声器处的声压(以 dB 为单位)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TPA3106D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422739/tpa3106d1-measurement-of-sound-pressure-in-db-at-speakers

器件型号:TPA3106D1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

工具与软件:

HII TI、

我正在从事一个需要在扬声器处测量 dB SPL 的项目。 我将使用 IMX6ULL 处理器、TLV320AIC3204编解码器和 TPA3106D1功率放大器。 我将在 IMX6ULL 处理器中播放1KHz 测试音调、并测量扬声器处的声音(以 dBSPL 为单位)。 我将编解码器中的 HPL 驱动器增益设置为10dB、将功率放大器增益设置为36dB。

我将在扬声器处获得多大的 dB。  

这里还有一点、我需要通过改变编解码器和功率放大器的不同增益来测量扬声器的 dB SPL 水平(从60dB 到90dB)。 有没有人知道该如何对它进行计算?

此致、

N Eswara Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  N Eswara Rao:

    SPL 测量将取决于您将使用的扬声器。 您可以使用 Thiele-small 参数或扬声器灵敏度进行计算、您需要从扬声器制造商处获得这些参数或自行测量。 当然、您 也可以使用麦克风直接测量 SPL。

    此致、

    Ramsey