Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TPA3106D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3106D1 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204、
工具与软件:
HII TI、
我正在从事一个需要在扬声器处测量 dB SPL 的项目。 我将使用 IMX6ULL 处理器、TLV320AIC3204编解码器和 TPA3106D1功率放大器。 我将在 IMX6ULL 处理器中播放1KHz 测试音调、并测量扬声器处的声音(以 dBSPL 为单位)。 我将编解码器中的 HPL 驱动器增益设置为10dB、将功率放大器增益设置为36dB。
我将在扬声器处获得多大的 dB。
这里还有一点、我需要通过改变编解码器和功率放大器的不同增益来测量扬声器的 dB SPL 水平(从60dB 到90dB)。 有没有人知道该如何对它进行计算?
此致、
N Eswara Rao。