请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SRC4190-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
您能回答以下 SRC4190-Q1问题吗?
如果系统1和2独立工作:
- IN_CK1和 IN_CK2的频率和相位都是同步的。 但是、相位会有轻微的差异和抖动。
- OUT_CK1和 OUT_CK2的频率和相位都同步。 但是、相位会有轻微的差异和抖动。
- 串行信号#1和#2具有相同的数据和相位。 但是、相位会有轻微的差异和抖动。
- 串行信号#1和 IN_CLK1会同步。
- 串行信号#2和 IN_CLK2同步。

串行信号1的速率转换数据和串行信号2的速率转换数据是否相同?
此致、
伊藤和树