This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:采样率转换行为查询

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422187/src4190-q1-sample-rate-conversion-behavior-inquiry

器件型号:SRC4190-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能回答以下 SRC4190-Q1问题吗?

如果系统1和2独立工作:

  • IN_CK1和 IN_CK2的频率和相位都是同步的。 但是、相位会有轻微的差异和抖动。
  • OUT_CK1和 OUT_CK2的频率和相位都同步。 但是、相位会有轻微的差异和抖动。
  • 串行信号#1和#2具有相同的数据和相位。 但是、相位会有轻微的差异和抖动。
  • 串行信号#1和 IN_CLK1会同步。
  • 串行信号#2和 IN_CLK2同步。

串行信号1的速率转换数据和串行信号2的速率转换数据是否相同?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果您使用相同的时钟将相同的数据馈送到两个器件、输出将会有相同的预期相移。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    我还有一个来自该客户的问题。

    数据和时钟大致相同、但数据生成和时钟提取由不同的器件完成、因此 预计会出现几 ns 相移/磁通。  

    在 上述情况下、输出是否也仍然相同?

    此外、 您提到的"一些预期的相移"来自传播延迟、它没有太大影响、所以不会被1个时钟偏移?

     此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 提取 由不同的器件完成、因此这完全取决于器件的匹配程度。  正如您提到的、我预计会产生一些 ns 的相移。 这种差异可能适用于 正在接收 最终数据/CLKS 的器件或应用程序。  

    我在前面提到过、相移可能来自传播延迟、我不希望只有一个时钟。

    此致、

    Arash