工具与软件:
您好!
我在尝试通过 USB 连接到 EVM 时遇到问题。 我使用的是装有 Windows 11的笔记本电脑。 我已经安装了 PurePath 控制台和 I2C 主站:

但我仍然无法与 EVM 建立在线连接:

当我将 USB 连接到 EVM 时、从 Windows 收到以下消息:

是否有任何线索或提示来建立连接并使 EVM 正常工作?
此致、
Irving Morales
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我在尝试通过 USB 连接到 EVM 时遇到问题。 我使用的是装有 Windows 11的笔记本电脑。 我已经安装了 PurePath 控制台和 I2C 主站:

但我仍然无法与 EVM 建立在线连接:

当我将 USB 连接到 EVM 时、从 Windows 收到以下消息:

是否有任何线索或提示来建立连接并使 EVM 正常工作?
此致、
Irving Morales
您好、Irving、
对于 UGREEN 的 USB C 电缆、我存在同样的连接问题、但我可以连接另一根电缆。
不管怎样、HDMI 不工作、我想看看它是否与 USB 问题有关。
如果您也可以送我驱动程序、我将不胜感激。 我的邮件是 pablo.flor@aureaavionics.com
此致、
Pablo
嗨、欧文
[报价 userid="623796" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418568/tas6424eq1evm-usb-device-not-recognized-message-unsuccesful-usb-connection-to-the-evm/5448707 #5448707"]我已经安装了驱动程序。 并检查 MCR 验证。 仍有相同的问题
[报价]很遗憾听到这个消息、这个问题可能无法解决。
[报价 userid="623796" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418568/tas6424eq1evm-usb-device-not-recognized-message-unsuccesful-usb-connection-to-the-evm/5448707 #5448707"]我使用的是 Windows11、目前、我们的方面没有非常有力的证据表明 Win11系统会与 PPC3软件发生冲突、有很多客户使用 Win11、一切顺利。
也许让我们找到某种方法来确保 EVM 本身没有问题、尤其是 EVM 上的 USB 连接 IC。 是否有办法找到 Win10计算机、安装 PPC3并试用一下?