This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:出现"USB 设备未识别"消息。 EVM 的 USB 连接不成功

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418568/tas6424eq1evm-usb-device-not-recognized-message-unsuccesful-usb-connection-to-the-evm

器件型号:TAS6424EQ1EVM

工具与软件:

您好!  

我在尝试通过 USB 连接到 EVM 时遇到问题。 我使用的是装有 Windows 11的笔记本电脑。 我已经安装了 PurePath 控制台和 I2C 主站:

但我仍然无法与 EVM 建立在线连接:

当我将 USB 连接到 EVM 时、从 Windows 收到以下消息:

是否有任何线索或提示来建立连接并使 EVM 正常工作?

此致、

Irving Morales

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、欧文

     让我用电子邮件给您发送一个 驱动程序、同时按照文档检查 MCR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    是的、请通过电子邮件向我发送驱动程序。 您打算检查 MCR 的文档是什么?

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、欧文

     我  几天前已发送至 irving.morales@continental-corporation.com、您明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    我没有明白。 我已在电子邮件回收站中进行了检查。 都不存在。  

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irving、

    对于 UGREEN 的 USB C 电缆、我存在同样的连接问题、但我可以连接另一根电缆。

    不管怎样、HDMI 不工作、我想看看它是否与 USB 问题有关。

    如果您也可以送我驱动程序、我将不胜感激。 我的邮件是 pablo.flor@aureaavionics.com

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     也许它被贵公司的 IT 阻止了。 请使用以下链接获取。

    tidrive.ext.ti.com/.../277c6461-5328-4d7f-9db1-3ce0bd79bd7e

    代码:   3bLLH2z{

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经安装了驱动程序。 并检查 MCR 验证。 仍有相同的问题

    是否有任何线索? 我使用的是 Windows11、  

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、欧文

    [报价 userid="623796" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418568/tas6424eq1evm-usb-device-not-recognized-message-unsuccesful-usb-connection-to-the-evm/5448707 #5448707"]

    我已经安装了驱动程序。 并检查 MCR 验证。 仍有相同的问题

    [报价]

    很遗憾听到这个消息、这个问题可能无法解决。

    [报价 userid="623796" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1418568/tas6424eq1evm-usb-device-not-recognized-message-unsuccesful-usb-connection-to-the-evm/5448707 #5448707"]我使用的是 Windows11、  

    目前、我们的方面没有非常有力的证据表明 Win11系统会与 PPC3软件发生冲突、有很多客户使用 Win11、一切顺利。

    也许让我们找到某种方法来确保 EVM 本身没有问题、尤其是 EVM 上的 USB 连接 IC。 是否有办法找到 Win10计算机、安装 PPC3并试用一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 看起来我现在已经连接好了。 已更换电缆并已卸下蓝牙转换器。 还不知道有什么帮助。 但现在我建立了连接。  非常感谢您的支持。 扬声器现在工作正常。 此致! Irving M.