This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:LRCK 和 BCK 的周期

Guru**** 2927020 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202, TLV320ADC5120, TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420479/pcm4202-period-of-lrck-and-bck

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC5120TAA5212

工具与软件:

尊敬的专家:

我们要将 PCM4202设置为 PCM 从模式和四倍速率、并以210.9kHz 的采样率运行。
在这种情况下、tLRCKP=4.748us (=1/210.9kHz) tBCKP=74.19ns (=tLRCKP/64)。 是否有任何违规行为?


请参阅数据表
P14 (等) 说明最大采样率为216kHz、因此我们认为210.9kHz 在该范围内。

一方面、图6表明 tLRCKP=min 5us (tBCKP=min 78ns)、
我们感到困惑的原因是、最大采样率可以被读取为200kHz (=1/5us)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采样频率必须是44.1kHz 或48kHz 的倍数、并与支持的 SCLK:LRCLK 比率同步。 在四倍速率下、SCK 不能超过38.5MHz、因此所需的比率为128fS。 下面显示了一个示例表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的答复!

    我们认为表1中列出的采样频率只是常见示例、不正确吗?
    我们要使用27MHz 的 SCLK 频率、13.5MHz 的 BCLK 频率和210.9kHz 的 LRCK 频率、该频率设置是否无法实现?

    我们设计电路、使 SCK、BCLK 和 LRCK 保持同步关系。

    关于 SCLK、我们根据数据表中的以下规格将其设置为27MHz。

    关于 LRCLK、我们根据 数据表中的以下说明和规格将其设置为210.9kHz。
    LRCLK 通过将 SCLK 除以128来生成。

    关于 BCLK、我们根据 数据表中的以下说明将其设置为13.5MHz。
    通过将 LRCLK 乘以64来生成 BCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、PCM4202无法支持 ASI 时钟频率的组合。 这是因为 PCM4202是一种不带集成 PLL 的硬件控制 ADC、这可在支持的时钟比率和内部分频器范围内实现灵活性。

    由于此限制、每个 SCK 频率速率/范围都有自己的最小和最大限制。 给出的范围是涵盖44.1k 或48kHz 采样的倍数。

    如果您仍在初步设计阶段,应用需要210kHz 采样,我会推荐新一代 IC ,如 TAA5212或 TLV320ADC5120 ,它是软件控制的,但将给您所需的灵活性时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的答复和建议!

    我们还有其他问题。

    表1中是否列出了 PCM 主模式或 DSD 输出模式的时钟频率设置?
    比较表1、表2和表4的内容、似乎二者匹配。

    我们要将 PCM4202用作 PCM 从模式(四速率)、并且必须输入采样时钟(LRCK)。
    在这种情况下、采样时钟(LRCK)频率是否也必须是44.1kHz 或48kHz 的倍数?
    然后、输入系统时钟(SCKI)应设置为多高频率?


    当我们参阅表3时、会看到对"具有时钟自动检测功能"的描述、
    因此、我们无法确定考虑 fSCKI 有何价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表1 仅提供通用系统时钟和采样率频率的示例(在给定器件限制的情况下)、它同时适用于主模式和从模式。

    如果要使用四速率、SCKI 必须为128*FS 或192*FS

    例如:

    BCLK = 2 * 24位字长* 192kHz = 9.216MHz

    LRCLK = 192kHz

    SCLK = 128 * 192kHz = 24.576MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的答复!

    我们还有其他问题。

    当我们使用 PCM4202作为 PCM 从模式(四速率)时、如何选择128*FS 或192*FS?


    当我们使用 PCM4202作为 PCM 从模式(四速率)并在 PCM4202中输入采样时钟(LRCK)时、采样时钟(LRCK)的频率是否必须是表1中所列44.1kHz 或48kHz 的倍数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PCM4202是一款硬件控制型器件、因此您要向模式选择引脚(FS0、FS1、FS2、FMT0等)提供逻辑高电平或低电平、以配置器件。

    [报价 userid="404982" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1420479/pcm4202-period-of-lrck-and-bck/5451710 #5451710"]当我们使用 PCM4202作为 PCM 从模式(四倍速率)并将采样时钟(LRCK)输入 PCM4202时、采样时钟(LRCK)的频率是否必须是表1中所列44.1kHz 或48kHz 的倍数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的答复!
    我们还有其他问题。

    我们在介绍数据表的表3和表5中的模式选择引脚设置、
    在 PCM 从模式(四速率)下似乎没有128*FS 或192*FS 选项。
    在 PCM 从模式(四速率)下不能选择128*fs 或192*fs?

    最后、我们想知道、这是否意味着 PCM4202不能在采样频率为216kHz (在数据表中被描述为最大值)时运行?
    216kHz 不是48kHz 或44.1kHz 的倍数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需选择系统时钟频率比。 这是通过自动时钟检测自动完成的。

    您是正确的、216kHz 采样不是48kHz 的倍数。 器件将支持128*fs 的比率、如下所示:  

    SCK = 128 * 216kHz = 27.648 MHz

    BCLK = 2 * 24* 216kHz = 10.368MHz。

    香港特区政府今日(星期五)公布

    恢复到原始状态询问:该器件能否支持210.9kHz 的采样频率?

    128Fs 时的 SCK 和 BCLK 值(26.99MHz 和10.368MHz)都在器件内概述的支持范围内。 所以我想纠正我的原始响应、说明必须是48kHz 或44.1kHz 的倍数。 这些只是常见的音频采样率。

    然而、210.9kHz 仍然是一种非标准音频采样率、虽然性能下降可能极少甚至无、但我建议进行实验验证或仿真以了解系统在这种非标准条件下的性能。

    数据表中没有明确说明哪些部分得到充分支持、哪些部分没有得到充分支持、我很抱歉 混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的确认和详细的解释!
    我们的大多数问题已经澄清。

    我们还有最后一个问题。

    根据图6中的 tLRCKP 计算、采样时钟(LRCK)上限 可以读取为200kHz (=1/5us)、
    然而、认为 PCM4202的采样时钟上限为216kHz 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    tLRCLK 并不表示支持的采样频率限制、而是展示了典型用例的时序。 PCM4202仍应支持四速率模式规范中所述的216kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的大力合作!