This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1是否支持连续短路负载电路检测?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424955/tas6424-q1-does-tas6424-q1-support-continuous-shorted-load-circuit-detection

器件型号:TAS6424-Q1

工具与软件:

我们发现无法稳定地持续检测短路负载、经过几次短路负载后、无法再进行进一步检测、不再发生中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持连续短路负载检测。  该机制为:

    1.第一次短路负载将触发 OC 事件、然后器件进入高阻态模式。

    2.启用自动负载诊断(0x09寄存器)后、器件将每秒进入重复诊断一次。

    3. 一旦短线被移除并恢复到正常负载条件,直流诊断将通过,使设备再次进入播放模式。   如果未拔下导线、则每秒诊断一次并重复。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    如何设置"自动负载诊断已启用"? 我们尚未设置 0x09寄存器、0x09保持默认值0x00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否是因为快速且重复的 短路负载( 1秒内超过2个 SL)导致引脚进入高电阻状态、从而无法执行后续 SL 检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何设置"启用自动负载诊断"? 我们尚未设置 0x09寄存器、0x09保留默认值0x00。

    默认为启用。

    是因为快速和重复的 短路负载( 1秒内超过2个 SL)

    "Load Diag (负载诊断)"功能将仅供使用 检测 一次 . 根据您的描述、可能会错过您的短暂负载条件、因为它的变化非常快。 我想问一下、这个测试的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要有两个问题。 一种方法是询问无法实现连续检测的原因。 另一个原因是我们正在探索测试方法、我们想问 TI 是否可以提供合适的测试方法建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    另一个问题是我们正在探索测试方法、我们想询问 TI 是否可以提供合适的测试方法建议。

    不要快速更改负载状态。 在 STBY 引脚被拉至低电平时创建固定错误状态。 然后上拉 STBY 引脚。 手动执行一次直流负载诊断、或将器件设置为 PLAY 状态、则将检测到您的故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。 如果 TI 能回答 在 快速更改负载状态后 IC 不再连续报告的原因、将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    说明和以前一样:

    "Load Diag (负载诊断)"功能将仅供使用  检测 一次 . 根据您的描述、可能会错过您的短暂负载条件、因为它的变化非常快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错、但一旦 IC 持续停止报告、即使我们每2秒发生  一次短路、它也不会再次触发中断。 例如、如果我们  每5分钟发生一次短路、我们 仍然无法看到任何报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     直流负载诊断功能仅在器件尝试退出 Hi-Z /故障状态时才有效。 如果器件已处于播放/静音状态、则无法工作。

     如果您需要在播放期间检测负载的器件、则需要找到能够实时进行负载诊断的器件。 TAS6584或 TAS6754等器件、它们今年将上市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我之前的说明不够完整。 我们可以确保我们的器件未处于 播放/静音状态、也未处于播放/取消静音状态、如果一个通道连续停止报告、其他通道仍可以检测到短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     对于已经检测到正常负载的任何通道、直流诊断将停止、默认情况下该通道将进入 Hi-Z 状态。 如果您再次创建负载故障并希望重新检查该通道、则可以手动将该通道设置为 DC LOAD Diag。