工具与软件:
我们发现无法稳定地持续检测短路负载、经过几次短路负载后、无法再进行进一步检测、不再发生中断。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们发现无法稳定地持续检测短路负载、经过几次短路负载后、无法再进行进一步检测、不再发生中断。
你(们)好
如何设置"启用自动负载诊断"? 我们尚未设置 0x09寄存器、0x09保留默认值0x00。
默认为启用。
是因为快速和重复的 短路负载( 1秒内超过2个 SL)
"Load Diag (负载诊断)"功能将仅供使用 检测 一次 . 根据您的描述、可能会错过您的短暂负载条件、因为它的变化非常快。 我想问一下、这个测试的目的是什么?
你(们)好
另一个问题是我们正在探索测试方法、我们想询问 TI 是否可以提供合适的测试方法建议。
不要快速更改负载状态。 在 STBY 引脚被拉至低电平时创建固定错误状态。 然后上拉 STBY 引脚。 手动执行一次直流负载诊断、或将器件设置为 PLAY 状态、则将检测到您的故障。