Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
主题中讨论的其他器件:TPA3255
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
根据数据表、TPA3225 Vin 绝对额定值为+/-3.5V。
我使用 TPA3255 EVM 、它的 Vin = 1.5Vrms (Vpeak = 2.125V)、正弦波、频率1kHz、4 Ω 电阻器负载
CLIP_OTW 引脚始终会变为低电平、这意味着结温高于125°C (过热警告)。 FAULT 引脚始终变为正常高电平。
下面是我的实验设置

函数发生器 Vin

负载为4 Ω 时的 Vout (使用单个来捕获波形、避免损坏)

遵循用户指南 PBTL 输出:
•将 J6设置为 H、将 J5设置为 L
•将扬声器/功率电阻器(2–4 Ω)正极端子连接到 OUTA 和 OUTC (OUT A 和 C 短接)。
•将扬声器/功率电阻器(2–4 Ω)负极端子连接到 OUTB 和 OUTD (OUT B 和 D 短接)。
•安装 PBTL 跳线 J7和 J8 (将输入 C 和输入 D 拉至 GND)。
•对于单端单声道输入、请将 RCA 公插孔连接到 RCA 母插孔输入 A/AB (红色)并将 J4跳线位置设置为 SE。
谢谢~