This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:当 Vin = 1.5Vrms (Vpeak = 2.125V)、频率为1kHz、电阻器负载为4欧姆的正弦波时、CLIP_OTW 引脚变为低电平

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426764/tpa3255evm-clip_otw-pin-goes-low-when-vin-1-5-vrms-vpeak-2-125-v-sine-wave-with-frequency-1khz-4-ohms-resistor-load

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

根据数据表、TPA3225 Vin 绝对额定值为+/-3.5V。

我使用 TPA3255 EVM 、它的 Vin = 1.5Vrms (Vpeak = 2.125V)、正弦波、频率1kHz、4 Ω 电阻器负载

 CLIP_OTW 引脚始终会变为低电平、这意味着结温高于125°C (过热警告)。 FAULT 引脚始终变为正常高电平。

下面是我的实验设置

函数发生器 Vin

负载为4 Ω 时的 Vout (使用单个来捕获波形、避免损坏)

遵循用户指南 PBTL 输出:

•将 J6设置为 H、将 J5设置为 L

•将扬声器/功率电阻器(2–4 Ω)正极端子连接到 OUTA 和 OUTC (OUT A 和 C 短接)。

•将扬声器/功率电阻器(2–4 Ω)负极端子连接到 OUTB 和 OUTD (OUT B 和 D 短接)。

•安装 PBTL 跳线 J7和 J8 (将输入 C 和输入 D 拉至 GND)。

•对于单端单声道输入、请将 RCA 公插孔连接到 RCA 母插孔输入 A/AB (红色)并将 J4跳线位置设置为 SE。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naiwen、

    您是否能够向我发送 CLIP_OTW 引脚和差分输出的示波器快照? 可以通过探测两个差分输出并在示波器中将其减去来实现差分输出。

    从您发送的示波器屏幕截图中可以看出、您将获得超过270W 的输出功率并将其输入到一个100W 的电阻器中。 如果您要测试、我建议使用功率更高的电阻器。 结温完全有可能为 OTW。  

    此致、

    Ramsey