请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAD5242EVM-K 工具与软件:
嗨、团队:
当我尝试通过输入1kHz 正弦波来检查声音时、仅使用以下设置产生声音的一侧。
是否有其他需要检查的点或可能的原因?
MD0:短接至 AVDD、阻值为22K Ω
MD1、MD2:0、0
MD3:接地
MD4、MD5:0、1
MD6:0
我更改了 MD0设置并尝试了 TDM 和 I2S、但这些输出完全不同、在不同频率下观察到波形并失真波形。
此致、
柳。