This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242EVM-K:只有一个通道有声音。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427515/tad5242evm-k-only-one-channel-has-sound

器件型号:TAD5242EVM-K

工具与软件:

嗨、团队:

当我尝试通过输入1kHz 正弦波来检查声音时、仅使用以下设置产生声音的一侧。
是否有其他需要检查的点或可能的原因?

MD0:短接至 AVDD、阻值为22K Ω
MD1、MD2:0、0
MD3:接地
MD4、MD5:0、1
MD6:0

我更改了 MD0设置并尝试了 TDM 和 I2S、但这些输出完全不同、在不同频率下观察到波形并失真波形。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我在实验室中使用 t configuration 示例测试了 EVM 、如表3-1所示。 并且工作正常。 我在上面列出了 这些跳线的图片 、因为您的跳线设置可能是造成这种情况的原因。

    边注:在 MD0上更改设置时、您会对设备进行编程以接受该特定格式。 因此、如果将设置更改为 LJ、您需要确保现在输入格式也更改为 LJ。 如果更改 MD0设置、则无法发送相同的输入(格式)。  

    我想是跳线设置问题、但您还可以确认您在两个通道中都有输入数据。  

        

    如果您仍有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Arash