This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:电源断电要求

Guru**** 2981420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427344/tad5142-supply-power-down-requirement

器件型号:TAD5142

工具与软件:

在"7.3电源建议"中、有以下陈述:

'对于电源断电要求、T4、T5和 T6必须至少为10ms。'

我的电路无法满足上述要求。

主机端无法检测 IOVDD 和 AVDD 的下降沿。
因此、T4至 T6为0ms。

这是否会导致 IC 在关闭电源时发生故障、或者重新启动时是否会出现异常行为(如果关闭电源5秒或更长时间)?

*据我所知,我认为以下的要求是不能满足的。


"该时序(如图7-4所示)允许器件缓慢降低回放数据的音量、关闭模拟和数字块、以及将器件置于低功耗模式。"

我认为上述措施可以防止掉电期间出现线路噪声、但在我的电路中、我们针对输出放大器侧采取了措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议设置10ms 以允许 器件缓慢降低回放数据的音量 、并关闭模拟和数字块。 如果你在5秒或更长时间后启动 IC ,因为 你正在计划,我怀疑任何问题会出现,一旦你把它启动. 在断电期间、您可能会遇到您所说的在之后由系统处理的噪声。  因此应该没问题。

    此致、

    Arash