请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6404-Q1 工具与软件:

您好、音频专家!
我有一些关于设计 D 类放大器输出滤波器的技术问题。
我们在输出通道中使用了这些元件。
您是否有关于4.7nF–3.3 Ω R-C 网络的任何信息(应用手册)。
你们中的任何人是否了解为什么使用 R-C 网络(C1655和 R1671、R1672和 C1652)?
它们与容差为1%的电阻器串联。 为什么在这个电路中使用了这些接近公差的部件?
谢谢!
Reed