This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:输出滤波器问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429127/tpa6404-q1-output-filter-questions

器件型号:TPA6404-Q1

工具与软件:

您好、音频专家!

我有一些关于设计 D 类放大器输出滤波器的技术问题。

 

我们在输出通道中使用了这些元件。

 

您是否有关于4.7nF–3.3 Ω R-C 网络的任何信息(应用手册)。  

你们中的任何人是否了解为什么使用 R-C 网络(C1655和 R1671、R1672和 C1652)?

它们与容差为1%的电阻器串联。  为什么在这个电路中使用了这些接近公差的部件?  

谢谢!

Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    4.7nF 和3.3ohm 看起来像 Zobel 网络。  我假设他们将其用于 LC 滤波器的 Q 控制。  它还可用于 EMI。  我没有这方面的应用手册。  1%电阻器易于采购、目前通常使用。

    此致、
    Gregg Scott