This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:我们可以使用 I2C 来控制 TAS2781吗?

Guru**** 2526240 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422365/tas2781-can-we-use-the-i2c-to-control-the-tas2781

器件型号:TAS2781
Thread 中讨论的其他器件: TAS2780

工具与软件:

您好、AE:

   您可以帮助回答这个问题吗?

   a.  可以通过 I2C 控制 TAS2781而不使用 TAS2781固件(FW)吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    我需要在一周结束前确认这一信息。  

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、好的

    关于下面的图表显示了" tas2781-1amp-reg.bin 和 tas2781-1amp-dsp.bin 等、我们不能使用 bin 文件、然后使用 I2C 来控制 TAS2781吗? 可行吗?

    执行场削弱。 这些 bin 文件、如何访问或者我应该在哪里使用?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    感谢您的耐心。 我们将在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:  

    可以、可以从 PPC3记录 I2C 下载内容。 使用"I2C 监控器"。 然后、您可以使用此 I2C 配置在终端系统中实施

    Reg.bin 和 DSP.bin 文件包含的信息与从 PPC3下载的 I2C 相同。

    Reg.bin 和 DSP.bin 文件与 TI 驱动程序一起使用、您是否不使用 TI 驱动程序?  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lawrence、Bruce、

    TAS2781可在称为"ROM 模式"的状态下运行。 此模式绕过 TAS2781固件。 PPC3中提供 ROM 模式配置。 在 https://www.ti.com/tool/TAS2781EVM#tech-docs 处申请下载 GUI。  我建议您同时为此步骤申请两者、它 可以让您在其中检索 PPC3和 TAS2781 GUI。

    加载 GUI 后、PPC3将 在弹出窗口中确认器件已准备好进行 I2C 通信。 检查页面的左下角以确认 I2C 通信的状态。

    按照以下步骤使器件进入 ROM 模式:

    1.  

    2.  

    3.选择应用。  

    完成该操作后、您可以继续 I2C 通信。 如果您有 EVM、则很容易遵循以下步骤。

    另一个与 TAS2781类似的选项是 TAS2780。 TAS2780器件没有用于音频处理的集成 DSP。   

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    矿石、

    你好。 客户要求获取 MTK 平台 MT8370的移植指南。

    我们是否拥有并与客户分享这些信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、  

    我派了一名专家来提供支持。 等待48小时响应。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于裸机驱动程序、我们开发的代码可直接写入寄存器和 DSP 存储器。

    对于 Linux 驱动程序、我们对 Linux 主线公开的 Linux 驱动程序取决于 bin 文件。  

    来自 kernel.org 的 TAS2781 linux 驱动程序:tas2781-i2c.c «codecs«soc«sound- kernel/git/Torvalds/linux.git - linux 内核源码树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会亲切并输入更多有关  MTK PLATFORM-MT8370的信息? 比如操作系统、Linux 或 Android 系统、裸机或 Windows?

    如果是 Linux 或 Android、 请告诉我内核版本。

    还有一点、如果操作系统是 Linux 或 Android、我认为该指南适用于 Linux 驱动程序移植。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盛浩

    我的客户反馈 MT8370使用内核5.15.94和 Android 13。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一台设备、单声道、立体声或多声道如何使用 tas2781?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它们在一个设备中使用单声道 tas2781。

    BTW、他们还有一个问题:tas2781是否支持 AEC/NR? 如果是、我们如何使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS2781支持扬声器保护、DRC、Eq 等声学功能。 它可以提供回声基准、不支持 AEC/NR。