Thread 中讨论的其他器件: TAS2780
工具与软件:
您好、AE:
您可以帮助回答这个问题吗?
a. 可以通过 I2C 控制 TAS2781而不使用 TAS2781固件(FW)吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Lawrence、Bruce、
TAS2781可在称为"ROM 模式"的状态下运行。 此模式绕过 TAS2781固件。 PPC3中提供 ROM 模式配置。 在 https://www.ti.com/tool/TAS2781EVM#tech-docs 处申请下载 GUI。 我建议您同时为此步骤申请两者、它 可以让您在其中检索 PPC3和 TAS2781 GUI。

加载 GUI 后、PPC3将 在弹出窗口中确认器件已准备好进行 I2C 通信。 检查页面的左下角以确认 I2C 通信的状态。
按照以下步骤使器件进入 ROM 模式:
1. 
2. 
3.选择应用。
完成该操作后、您可以继续 I2C 通信。 如果您有 EVM、则很容易遵循以下步骤。
另一个与 TAS2781类似的选项是 TAS2780。 TAS2780器件没有用于音频处理的集成 DSP。
此致、
Ore.
对于裸机驱动程序、我们开发的代码可直接写入寄存器和 DSP 存储器。
对于 Linux 驱动程序、我们对 Linux 主线公开的 Linux 驱动程序取决于 bin 文件。
来自 kernel.org 的 TAS2781 linux 驱动程序:tas2781-i2c.c «codecs«soc«sound- kernel/git/Torvalds/linux.git - linux 内核源码树