Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3110 工具与软件:
简要介绍一下 TLV320AIC3110
我想将此 IC 连接到 Linux、并通过连接麦克风和扬声器来使用它。
此时出现两种意外症状(1)和(2)、因此我想解决它们。
可能的原因是什么?
(1)录制将在设定时间的1/3结束。 在 Linux 上回放时、声音是录制的、但在 PC 上、它以1/3的速度播放、这给人一种滞后的印象。
(2)声压变得极低。
。
模式 A :重复使用"aplay"命令,声压在某个点下降,然后保持低,直到我重新启动计算机(重置 IC )。
模式 B:从启动时开始声压较低。
谢谢。