This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110出现一些故障

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428567/tlv320aic3110-tlv320aic3110-some-troubles

器件型号:TLV320AIC3110

工具与软件:

简要介绍一下 TLV320AIC3110

我想将此 IC 连接到 Linux、并通过连接麦克风和扬声器来使用它。

此时出现两种意外症状(1)和(2)、因此我想解决它们。

可能的原因是什么?

(1)录制将在设定时间的1/3结束。 在 Linux 上回放时、声音是录制的、但在 PC 上、它以1/3的速度播放、这给人一种滞后的印象。

(2)声压变得极低。

模式 A :重复使用"aplay"命令,声压在某个点下降,然后保持低,直到我重新启动计算机(重置 IC )。

模式 B:从启动时开始声压较低。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)这听起来几乎可以肯定像是采样率不匹配错误。 确保 Windows 和播放软件中的 PC 设置与预期的采样率相匹配。

    2)引起模式 A 和模式 B 发生的区别是什么? 如何重新创建? 您说声压又是什么意思? 这是播放级别还是录制级别?

    谢谢!

    Jeff McPherson