Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE、PUREPATHCMBEVM
工具与软件:
您好!
我不熟悉 TI 智能放大器生态系统。 我们正在尝试评估 TAS5825EVM、还购买了 PurePath-CMBEVM 主板
我们已在 Windows 10 PC 上安装了 PurePath Console v3.2.1
为 PurePathConsole 3安装了 EVM GUI SW -TAS5825M GUI
已将主板连接至计算机
向 EVM 子板上的 PVDD 施加了外部5V 电压
连接成功、但我无法进行系统检查-硬件检查始终失败、并显示下载失败。 我们只有一个 PurePath 主板和一个 TAS5825评估板

计算机检测到主板、下面是正在使用的 Windows 驱动程序的详细信息。

驱动程序名称:wdma_usb.inf
类 GUID:{4d36e96c-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
驱动程序日期:2024年04月12日
驱动程序版本:10.0.19041.4355
驱动程序提供程序:Microsoft
驱动程序部分:USBAudio
驾驶员排名:0xFF2002
匹配设备 ID:USB\Class_01
外部驱动器:
器件更新:错误
父设备:USB\VID_0451&PID_BB02\6&26ef9c29&0&1
"Hardware Setup"

我还尝试连接一个小扬声器并在 PC 中播放音频-没有输出声音
请帮忙
谢谢