This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:系统检查失败-下载失败

Guru**** 2619855 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427863/tas5825mevm-system-check-fail---download-unsuccesful

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE、PUREPATHCMBEVM

工具与软件:

您好!

我不熟悉 TI 智能放大器生态系统。 我们正在尝试评估 TAS5825EVM、还购买了 PurePath-CMBEVM 主板

我们已在 Windows 10 PC 上安装了 PurePath Console v3.2.1

为 PurePathConsole 3安装了 EVM GUI SW -TAS5825M GUI

已将主板连接至计算机

向 EVM 子板上的 PVDD 施加了外部5V 电压

连接成功、但我无法进行系统检查-硬件检查始终失败、并显示下载失败。 我们只有一个 PurePath 主板和一个 TAS5825评估板

计算机检测到主板、下面是正在使用的 Windows 驱动程序的详细信息。


驱动程序名称:wdma_usb.inf
类 GUID:{4d36e96c-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
驱动程序日期:2024年04月12日
驱动程序版本:10.0.19041.4355
驱动程序提供程序:Microsoft
驱动程序部分:USBAudio
驾驶员排名:0xFF2002
匹配设备 ID:USB\Class_01
外部驱动器:
器件更新:错误
父设备:USB\VID_0451&PID_BB02\6&26ef9c29&0&1

"Hardware Setup"

我还尝试连接一个小扬声器并在 PC 中播放音频-没有输出声音

请帮忙

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您不需要进行该系统检查。  

    连接 EVM 板、只需直接使用调优和音频处理即可。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部5V 电压不足以开启放大器。 将电压提高到6V、现在可以播放音频了

    系统检查下载也在工作

    不过、现在显示音频声卡采样频率不是48kHz

    所有调整似乎都能正常工作。 我是否应该将声卡固件更改为从此处找到的固件

    SLOC305音频固件(TAS1020B) V0354

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我们使用 EVM 时、似乎没有该固件请求。 但我想您可以尝试一下。

    如果您无法播放音频、那么您是否还没有为 EVM 选择正确的输入?

    Tks

    Jesse