This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的最小高度值是什么"#39"

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428704/tas5805m-what-s-the-min-height-value-of-tas5805m

器件型号:TAS5805M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5805

工具与软件:

大家好、团队

客户正在与我们核实 TAS5805的 MIN_HEIGHT 值。正如您可以从下面的数据表中看到的、TAS5805M 没有此值。 TAS5805M 仅具有1.2mm 的 max_height。

但从我们的另一器件 TAS5828来看、min_height 值为1.00。

您可以帮助检查 TAS5805M 的 MIN_HEIGHT 值吗?

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G. W

    通常、可以考虑10%的差异。

    如果您担心散热器尺寸、我们建议将该值设置为介于1-1.2之间会更好。

    这样可以使散热器更好地与芯片接触。

    Tks

    Jesse