Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M Thread 中讨论的其他器件: TAS5805
工具与软件:
大家好、团队
客户正在与我们核实 TAS5805的 MIN_HEIGHT 值。正如您可以从下面的数据表中看到的、TAS5805M 没有此值。 TAS5805M 仅具有1.2mm 的 max_height。
但从我们的另一器件 TAS5828来看、min_height 值为1.00。
您可以帮助检查 TAS5805M 的 MIN_HEIGHT 值吗?

谢谢。
G. W