This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:MD0、MD1和 FMT 引脚与上电之间的关系

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428544/pcm1808-md0-md1-and-fmt-pins-vs-power-up

器件型号:PCM1808

工具与软件:

PCM1808数据表(第7.3.5.1节)显示"需要在上电之前设置 MD1和 MD0。" 我想确认、此处的"上电"是指第7.3.4节中的启动序列、包括在 SCKI 上应用输入时钟?

换句话说、如果在应用 Vcc 和 Vdd 时 MD0和 MD1没有正确的值、只要在 SCKI 启动之前正确设置了它们、就可以了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们建议 在上电之前设置 MD0和 MD1引脚、但它们应在时钟暂停或复位序列期间更改。