Other Parts Discussed in Thread: PCM1808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1808 工具与软件:
PCM1808数据表(第7.3.5.1节)显示"需要在上电之前设置 MD1和 MD0。" 我想确认、此处的"上电"是指第7.3.4节中的启动序列、包括在 SCKI 上应用输入时钟?
换句话说、如果在应用 Vcc 和 Vdd 时 MD0和 MD1没有正确的值、只要在 SCKI 启动之前正确设置了它们、就可以了?