Other Parts Discussed in Thread: DIX9211
工具与软件:
从微控制器的 I2S 输入将一个 DIX9211用于 S/PDIF 立体声输出。 (这似乎可以在"独立 DIT"模式下实现。) 在 MPO0/MPO1上获得的 S/PDIF 输出是否能够直接连接到 RCA 连接器进行最终输出?电路中是否需要进行某种外部放大或缓冲器? 预期的 Rx 器件是消费类音频、例如集成放大器或外置音频 DAC。
此外、当运行独立 DIT 时、我是否可以假设没有必要连接 VCC /AGND、而所需的功能将仅从 DVDD/DGND 运行? 数据表很有帮助地指出、如果未使用同轴电缆输入放大器、VDDRX / GNDRX 可以不连接、但我没有看到任何关于 VCC / AGND 是否同样适用的备注(如果 DIR 本身未使用)。
好、Isaac