This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:在独立 DIT 模式下使用 DIX9211、是否可以将输出直接连接至 RCA 连接器来实现同轴电缆 S/PDIF 输出、或者是否需要进行外部放大?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422533/dix9211-using-dix9211-in-standalone-dit-mode-possible-to-wire-output-directly-to-an-rca-connector-for-coax-s-pdif-out-or-external-amplification-necessary

器件型号:DIX9211

工具与软件:

从微控制器的 I2S 输入将一个 DIX9211用于 S/PDIF 立体声输出。 (这似乎可以在"独立 DIT"模式下实现。) 在 MPO0/MPO1上获得的 S/PDIF 输出是否能够直接连接到 RCA 连接器进行最终输出?电路中是否需要进行某种外部放大或缓冲器? 预期的 Rx 器件是消费类音频、例如集成放大器或外置音频 DAC。

此外、当运行独立 DIT 时、我是否可以假设没有必要连接 VCC /AGND、而所需的功能将仅从 DVDD/DGND 运行? 数据表很有帮助地指出、如果未使用同轴电缆输入放大器、VDDRX / GNDRX 可以不连接、但我没有看到任何关于 VCC / AGND 是否同样适用的备注(如果 DIR 本身未使用)。

好、Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:  

    S/PDIF 是数字信号。 对于 S/PDIF 同轴接口 、您需要使用75欧姆同轴电缆和 RCA 唱机连接器将其连接到 设备进行处理。

    我没有访问实际原理图进行确认,但由于 VDD 和 AGND 用于 PLL 块,我也倾向于认为 DIT 不需要它。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了方便将来接触此主题的人参考、我的问题的答案是"不"。 消费类同轴 SPDIF 输入期望的逻辑电平为最大0.6 Vpeak、而 DIX9211的 DIT 输出为 CMOS 电平3.3 Vpeak。 很难找到一个能够转换到这个低电平的逻辑电平位移 IC。 DIX9211 DIT 似乎只适用于驱动 Toslink 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。