Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2563 工具与软件:
大家好、我在设计中使用的是 TAS2563、VBAT = 5V、VDD = 1.8V、IOVDD = 3.3V。 连接的扬声器为4Ω。 我想知道:
- 在这些条件下的预期最大功耗是多少?
- 6.1W 输出功率是否包括从 VBAT、VDD 和 IOVDD 消耗的所有功率?
- VBAT 电源轨、VDD 电源轨 和 IOVDD 上的最大电流是多少?
请说明如何在我的功率预算中计算此 IC 所需的总功率。