This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:VBAT 电源轨、VDD 电源轨和 IOVDD 上用于预算功率的最大电流是多少

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1428907/tas2563-what-is-the-maximum-current-on-vbat-power-rail-vdd-rail-and-iovdd-to-budget-the-power

器件型号:TAS2563

工具与软件:

大家好、我在设计中使用的是 TAS2563、VBAT = 5V、VDD = 1.8V、IOVDD = 3.3V。 连接的扬声器为4Ω。 我想知道:

  • 在这些条件下的预期最大功耗是多少?
  • 6.1W 输出功率是否包括从 VBAT、VDD 和 IOVDD 消耗的所有功率?
  • VBAT 电源轨、VDD 电源轨 和 IOVDD 上的最大电流是多少?

请说明如何在我的功率预算中计算此 IC 所需的总功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们! 是的、6.1W 是指总功耗。  

     功耗将取决于 特定于您的应用的各种因素。 要了解总功耗、最准确的方法是从每个电源轨进行测量。 如果您拥有 EVM、我建议根据您的应用配置器件硬件和软件、并在最剧烈的用例下进行测量。  

    或者、您也可以参考数据表中的效率图。 示例如下。 您可以使用图表来查找 器件在最大输出功率下的效率。 可以使用以下公式:输入功率=输出功率/效率。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 在数据表中、未提到 VDD 电源轨、IOVDD 和 VBAT 的最大功耗要求。 您能 告诉我同样的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDD /IOVDD 可以根据下表进行评级、并留有一定的裕量。 VBAT 的额定值应基于扬声器峰值功率加上下表中的功耗、并留有一定的裕量。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特