This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:无法在从器件地址0XD8处找到器件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1429977/purepath-cmbevm-not-able-to-find-device-at-slave-address-0xd8

器件型号:PurePath-CMBEVM

工具与软件:


在将24伏的 PSU 连接到 EVM 之后、橙色和黄色 LED 将亮起、根据参考文档、这是正确的。 我们面临的问题是我们无法使用 I2C 连接 PPCMB 和 EVM。 在卡扣的底部、 提到它已连接到 USB、但在从器件地址0XD8中找不到器件。
我们如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    似乎无法检测到地址。

    您是否更改了 EVM 上的 tas5760芯片?

    您可以对引脚12 (SPK_SLEEP/ADR)进行测量以了解其在电源增加时的行为。

    此外、您需要检查以下引脚:  

    /SPK_SD、ANA_REG、GVDD_REG、AVDD、PVDD、 GVDD。

    Tks

    Jesse