请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PurePath-CMBEVM 工具与软件:

在将24伏的 PSU 连接到 EVM 之后、橙色和黄色 LED 将亮起、根据参考文档、这是正确的。 我们面临的问题是我们无法使用 I2C 连接 PPCMB 和 EVM。 在卡扣的底部、 提到它已连接到 USB、但在从器件地址0XD8中找不到器件。
我们如何解决该问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:

在将24伏的 PSU 连接到 EVM 之后、橙色和黄色 LED 将亮起、根据参考文档、这是正确的。 我们面临的问题是我们无法使用 I2C 连接 PPCMB 和 EVM。 在卡扣的底部、 提到它已连接到 USB、但在从器件地址0XD8中找不到器件。
我们如何解决该问题?