Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 工具与软件:
您好!
-->在连接了低音炮且未连接的情况下对通道1执行线路输出诊断时、两种情况都在寄存器上获得结果0x00值(直流负载诊断报告3线路输出寄存器(地址= 0x0E))。
我完成了线性输出诊断的配置
1. TAS6424E-Q1放大器通道1配置为线路输出模式
模式控制寄存器(地址= 0x00)和值 0x08。
对通道1执行了线路输出诊断
启用配置的线路输出诊断
直流负载诊断控制1寄存器(地址= 0x09)和值0x02
3.读取线路输出寄存器以获得诊断结果
直流负载诊断报告3线路输出寄存器(地址= 0x0E)