This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:线路输出诊断未按预期执行

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1431282/tas6424e-q1-line-output-diagnostic-is-not-performing-as-expected

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

您好!

-->在连接了低音炮且未连接的情况下对通道1执行线路输出诊断时、两种情况都在寄存器上获得结果0x00值(直流负载诊断报告3线路输出寄存器(地址= 0x0E))。

我完成了线性输出诊断的配置  
1. TAS6424E-Q1放大器通道1配置为线路输出模式  
   模式控制寄存器(地址= 0x00)和值 0x08。
对通道1执行了线路输出诊断
  启用配置的线路输出诊断
直流负载诊断控制1寄存器(地址= 0x09)和值0x02

3.读取线路输出寄存器以获得诊断结果
直流负载诊断报告3线路输出寄存器(地址= 0x0E)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    这里没有足够的信息来提供明确的答案。  我需要知道您何时将命令发送到负载诊断寄存器以及何时读取它们。  运行负载诊断需要时间。  请提供您在程序中的时间安排。

    此致、
    Gregg Scott