Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120
工具与软件:
您好、TI 团队:
现在、我正在尝试在 TLV320ADC5120 EVK 板上启用语音活动检测功能(VAD)、但失败:当信号进入 EVK 时不会发生中断。
以下是一些配置:

除这些配置外、 我还需要进行其他设置吗?
此外、我想知道在哪种情况下可以使用此功能? 我是否需要点击活动按钮进行测试? 或者此功能仅在 ADC 处于断电模式时才有效?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120
工具与软件:
您好、TI 团队:
现在、我正在尝试在 TLV320ADC5120 EVK 板上启用语音活动检测功能(VAD)、但失败:当信号进入 EVK 时不会发生中断。
以下是一些配置:

除这些配置外、 我还需要进行其他设置吗?
此外、我想知道在哪种情况下可以使用此功能? 我是否需要点击活动按钮进行测试? 或者此功能仅在 ADC 处于断电模式时才有效?
使用 e2e.ti.com/.../0820.tlv320adc5120.zipThank。 这是 ppc3文件。
大家好、我遇到了另一个问题。 由于此芯片有两个通道作为模拟输入、所以我想要同时监视这两个通道。 我发现、当通道1的初始设置起作用、但如果我切换到通道2并要对其进行监控、 我还必须将芯片切换到非活动模式、然后再切换回工作模式 、之后信道2 能够工作、或者不能工作。 那么、通过禁用和激活通道1和通道2之间的切换是否是必要的操作? 因为它花费了很多时间、那么您能给我一些建议吗?
该器件内有一个内部振荡器时钟、使 VAD 能够在低功耗应用中启用、而不向器件提供 BCLK 或 MCLK。
尝试这个脚本、我在这个验证中使用了板载麦克风。
# Power up IOVDD and AVDD power supplies # Wait for 1ms. # w 9C 00 00 # Goto Page 0 w 9c 01 01 # reset device w 9c 00 00 # go to page 0 w 9C 02 81 # Wake-up device and enable AREG #ASI Configuration w 9c 07 00 w 9c 0b 00 w 9c 0c 01 w 9c 0d 02 w 9c 0e 03 d 10 # Wait for 16 ms w 9c 00 07 # go to page 7 w 9c 7c 00 5d c0 00 # 3s learning period w 9c 00 09 # go to page 9 w 9c 50 00 72 59 dc # -7dB threshold w 9C 00 00 # Goto Page 0 w 9c 3c 00 # channel 1 set to Analog input w 9c 41 40 # channel 2 set to PDM input w 9c 73 a0 # I/P channel 1 enabled w 9c 74 a0 # ASI out ch 1 & 3 enabled w 9c 21 22 # GPIO1 as IRQ (latched only) driving high and low w 9c 22 01 # GPO disabled w 9c 2b 00 # GPI disabled w 9c 3b 00 # GPI2 disabled w 9c 33 e7 # unmask VAD interrupt, w 9c 32 60 # 2ms one time pulse w 9c 6b 03 # cutoff frequency 0.008fs w 9c 00 01 # go to page 1 w 9c 1e 40 # Channel 1 as VAD input, auto mode , internal clk w 9c 1f 08 # VAD enabled in recording mode w 9c 00 00 # go to page 0 w 9c 75 e1 # Enable VAD, power up adc and pdm channels, micbias