This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:TLV320ADC5120具有语音活动检测功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1417521/tlv320adc5120-tlv320adc5120-voice-activity-detection-function

器件型号:TLV320ADC5120

工具与软件:

您好、TI 团队:

现在、我正在尝试在 TLV320ADC5120 EVK 板上启用语音活动检测功能(VAD)、但失败:当信号进入 EVK 时不会发生中断。

以下是一些配置:

    

除这些配置外、 我还需要进行其他设置吗?

此外、我想知道在哪种情况下可以使用此功能? 我是否需要点击活动按钮进行测试? 或者此功能仅在 ADC 处于断电模式时才有效?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否与要配置 VAD 的 EVM 共享使用的 ppc3配置文件?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 e2e.ti.com/.../0820.tlv320adc5120.zipThank。 这是 ppc3文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查该配置、我将在明天更新该主题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我正在 复制此配置并使用 PPC3检查中断。 我将在星期一之前分享更新。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我真的很感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于中断配置的 GPIO1引脚需要从 PPC3中的 GPIO/Interrupts 选项卡取消屏蔽所需的中断。

    复选框指示列出的中断被屏蔽。 取消屏蔽这种行为会在 GPIO1上产生中断事件。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说很有用! 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我遇到了另一个问题。 由于此芯片有两个通道作为模拟输入、所以我想要同时监视这两个通道。 我发现、当通道1的初始设置起作用、但如果我切换到通道2并要对其进行监控、 我还必须将芯片切换到非活动模式、然后再切换回工作模式 、之后信道2 能够工作、或者不能工作。 那么、通过禁用和激活通道1和通道2之间的切换是否是必要的操作? 因为它花费了很多时间、那么您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    VAD 无法动态切换记录源。 它并非旨在支持在多个通道上进行录制、而是仅用于监控单个输入。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢 Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、我还有一个关于 VAD 特性的问题。 如果系统不提供任何时钟(例如 BCLK 或 MCLK 到 TVL320ADC5120)、VAD 功能是否能够工作、从而检测音频? 我试图找到如何实施它,但还没有线索。 想知道如何生成和使用数据表中所述的内部时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件内有一个内部振荡器时钟、使 VAD 能够在低功耗应用中启用、而不向器件提供 BCLK 或 MCLK。

    www.ti.com/.../sbaa490a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daveon。 我尝试了这些步骤并修正了本指南的一些值。 但仍然未发生中断。 我想知道是否需要设置任何其他寄存器才能使该功能正常工作。 我测量了 AREG 的电压、已经达到1、8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试这个脚本、我在这个验证中使用了板载麦克风。

    # Power up IOVDD and AVDD power supplies
    # Wait for 1ms.
    #
    w 9C 00 00 # Goto Page 0
    w 9c 01 01 # reset device
    w 9c 00 00 # go to page 0
    w 9C 02 81 # Wake-up device and enable AREG
    #ASI Configuration
    w 9c 07 00
    w 9c 0b 00
    w 9c 0c 01
    w 9c 0d 02
    w 9c 0e 03
    d 10 # Wait for 16 ms
    w 9c 00 07 # go to page 7
    w 9c 7c 00 5d c0 00 # 3s learning period
    w 9c 00 09 # go to page 9
    w 9c 50 00 72 59 dc # -7dB threshold
    w 9C 00 00 # Goto Page 0
    w 9c 3c 00 # channel 1 set to Analog input
    w 9c 41 40 # channel 2 set to PDM input
    w 9c 73 a0 # I/P channel 1 enabled
    w 9c 74 a0 # ASI out ch 1 & 3 enabled
    w 9c 21 22 # GPIO1 as IRQ (latched only) driving high and low
    w 9c 22 01 # GPO disabled
    w 9c 2b 00 # GPI disabled
    w 9c 3b 00 # GPI2 disabled
    w 9c 33 e7 # unmask VAD interrupt, 
    w 9c 32 60 # 2ms one time pulse
    w 9c 6b 03 # cutoff frequency 0.008fs
    w 9c 00 01 # go to page 1
    w 9c 1e 40 # Channel 1 as VAD input, auto mode , internal clk
    w 9c 1f 08 # VAD enabled in recording mode
    w 9c 00 00 # go to page 0
    w 9c 75 e1 # Enable VAD, power up adc and pdm channels, micbias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作正常!  非常感谢:)