This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:满量程0dBFS 的模拟输入- TLV320AIC3206

Guru**** 2615045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430148/tlv320aic3206-analog-input-for-full-scale-0dbfs---tlv320aic3206

器件型号:TLV320AIC3206

工具与软件:

出于此问题的目的、假设采用此设置、它应该是相当存货且没有附加增益。

-单端输入

-共模: CM=0.9V(其中 AVDD=1.8V)

-输入电阻为10千欧  

- PTM_P4的 PowerTune 模式

TLV320AIC3206数据表中说明了 输入信号电平 对于满量程、Vrms = 0.5V。   

但数据表指出、这是在20k Ω 输入电阻条件下测得的、该电阻会增加-6dB 的衰减。

因此、使用典型的10千欧输入电阻设置时、可以预计0dBFS 处的输入信号为0.5Vrms * 2 = 1Vrms (或1.41Vp-p)

--------------------------------------------------------

建议工作电压列出了输入的最大交流信号摆幅为0.707Vp-p (或0.5Vrms)、因此使用20k Ω 输入的规格肯定是错误的。  0dBFS 应为0.5Vrms。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

应用指南中未提及输入电阻。  它只是列出了0.5Vrms 时的0dBFS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

当我尝试使用函数发生器校准器件时、我得到0.99Vp-p (0.707Vrms)为0dBFS。 我的所有增益设置都已设为0dB

aic_writeRegister(0x0A, 0); //Page 1, Reg 10, Val = 0 = common mode 0.9 

aic_writePage(1, 61, 0); // 0x3D /ADC PTM_R4 Power Tune

b0_p1_r59 = 0x00; //MICPGA Volume Control set to 0dB; register set later in the function

b0_p1_r52 = (AIC3212_MIC_ROUTING_POSITIVE_IN1 & AIC3212_MIC_ROUTING_RESISTANCE_10k); // IN1L to Left Mic PGA+ (RIN = 10K)

prb_r = 1; //default decimation filter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

问题

-为什么数据表显示它使用了20千欧的输入电阻?  它不应该是10千欧?

-为什么我的校准会在1Vp-p 信号时产生0dBFS、而我预期是0.707Vp-p?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    [报价 userid="557169" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430148/tlv320aic3206-analogue-input-for-full-scale-0dbfs---tlv320aic3206 "]因此、在典型的10千欧输入电阻设置下、我预计0dBFS 处的输入信号为0.5Vrms * 2 = 1Vrms (或1.41Vp-p)

    这应该是相反的方法。 与20k 设置相比、10k Ω 输入阻抗增加了6dB 的增益、因此根据数据表规格、满量程将为0.5Vrms/2 = 0.25Vrms = 0.353Vp。 但是、规格还声称通道增益为0dB、这与表2-9相冲突。 应用参考指南4.3中的 ADC 录制脚本在数字音量中额外增加了6dB 增益、从而使通道增益为0dB。 如果没有这个额外的6dB、我应该您得到0.707Vpp 的满量程。

    交流最大信号摆幅规格未考虑满量程。 这只说明在被 PGA 电源轨钳位之前引脚上的最大输入是多少。 ADC 标度是独立的、由 PGA 的增益决定。

    我不在出差、因此我无法在工作台上对此进行调查。 我会将该 TT 转发给团队中的另一位工程师以进行跟进。 您是否可以提供您设置的完整寄存器转储、以便我们能够轻松地重新创建您的设置?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我查看这本书。 我还利用 RMS 到峰值的转换方法、我同意您关于满量程输入预期值的陈述。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    为了确保这一点、您是否需要更多帮助? 如果您在验证测量时需要更多帮助、是否可以附加设置的寄存器转储?

    此致!
    MIR