工具与软件:
各位专家、您好!
数据表中的 CMRR 规格仅在1kHz 输入下额定运行。
您能给我一个20Hz 到20kHz 的 CMRR 图吗?
谢谢!
Kento
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
数据表中的 CMRR 规格仅在1kHz 输入下额定运行。
您能给我一个20Hz 到20kHz 的 CMRR 图吗?
谢谢!
Kento
您好、Kento、
验证数据表明、在更高的记录 CMRR 电平(例如100dB)下、测量值更依赖于输入信号电平。 在 CMRR 较高的情况下、例如在1Vrms 与4Vrms 输入信号时、输入通道之间将记录更高的标准偏差。
在较低的 CMRR (100dB>X>80dB)下、该偏差将更小且可重复性更高、并且对信号电平的依赖性更小。
我们知道、通常随着输入信号频率的增加、任何 ADC 抑制共模噪声的能力也会降低。 我的测试数据得出结论、输入信号电平也可能影响高 CMRR 电平下的测量。
测试数据并未得出各种输入信号频率下 CMRR 性能的结论、因此很遗憾、 由于 测试范围有限、我无法保证这一点。