This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:PCM6240-Q1:CMRR、20Hz 至20kHz

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422111/pcm6240-q1-pcm6240-q1-cmrr-for-20hz-to-20khz

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

数据表中的 CMRR 规格仅在1kHz 输入下额定运行。  

您能给我一个20Hz 到20kHz 的 CMRR 图吗?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、  

    我已经向我们的系统工程师提出了这个问题、我将用他们的回复更新此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    我期待很快收到您的回复。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    我们仅在1kHz 下测试 CMRR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    在您的工作台中获取数据是否困难?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、  

    遗憾的是、在整个频率范围内、CMRR 测量的可重复性存在挑战。 我们的验证团队已经尝试收集这些数据、但 在收集"典型"值时遇到了挑战、这就是为什么1kHz 是唯一的频率规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon:

    我懂了。 我将向客户解释我们的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon:

    对于客户、如果  CMRR >50dB 能够在 20Hz~20kHz 的范围内稳定下来、则对他们来说是可以的。 我们能证明这一点吗?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    验证数据表明、在更高的记录 CMRR 电平(例如100dB)下、测量值更依赖于输入信号电平。 在 CMRR 较高的情况下、例如在1Vrms 与4Vrms 输入信号时、输入通道之间将记录更高的标准偏差。

    在较低的 CMRR (100dB>X>80dB)下、该偏差将更小且可重复性更高、并且对信号电平的依赖性更小。

    我们知道、通常随着输入信号频率的增加、任何 ADC 抑制共模噪声的能力也会降低。 我的测试数据得出结论、输入信号电平也可能影响高 CMRR 电平下的测量。

    测试数据并未得出各种输入信号频率下 CMRR 性能的结论、因此很遗憾、 由于 测试范围有限、我无法保证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon:

    1.客户要求的 CMRR 级别是50dB。 根据您的回复、这不是很高的 CMRR 级别、因此 CMRR 的偏差应该很小、对吗?

    2.我理解输入信号电平会影响 CMRR 我们能否保证 在特定输入电平(例如1Vrms)下、20Hz~20kHz 范围内的 CMRR > 50dB?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向系统工程师提出问题并更新主题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    实验是否有任何进展? 我听说 Sanddep 设置了实验环境。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、  

    是的、我们正在积极努力支持 CMRR 测量。 我应该在一周内提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon:

    好的。 感谢您的支持。

    我期待在一周内收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon:

    您能告诉我进度吗?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、  

    该测试正在印度进行、本周许多工程师要去排他、因此很遗憾、尚未为我提供 PCM6240的 CMRR 数据。 请耐心等待、因为我将在周一与他们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon:

    感谢您的更新。 我了解状态。 我感谢您的指导。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果提供离线、闭合线程。