Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
根据 TAS6684-Q1数据表、在 PBTL 下运行放大器输出可将每通道输出功率从15W 提高到238W (PVDD = 45V、4 Ω、THD = 1%)。
我无法在 PBTL 中n‘t 峰值功率的语句。 在 PBTL 中、4Ω、PVDD = 45V 时、我预计每通道的峰值功率是多少?
此致、
Christian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
根据 TAS6684-Q1数据表、在 PBTL 下运行放大器输出可将每通道输出功率从15W 提高到238W (PVDD = 45V、4 Ω、THD = 1%)。
我无法在 PBTL 中n‘t 峰值功率的语句。 在 PBTL 中、4Ω、PVDD = 45V 时、我预计每通道的峰值功率是多少?
此致、
Christian
Christian、
您需要查看扬声器的声学功率、而不是您向其提供的功率。 在给定电压下、低阻抗扬声器不一定能提供更多的声音输出。 您需要查看自定义驱动程序、并查看是否要为相同的声学结果提供两倍的电流。
我们将在此图表中更新数据表。 PBTL 10%的功率提供给2 Ω 负载、PBTL 的功率为450W。 1%的 THD 功率为425W。
此致、
Gregg Scott