This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:PBTL 应用中每通道的峰值功率

Guru**** 2394065 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432885/tas6684-q1-peak-power-per-channel-in-pbtl-application

器件型号:TAS6684-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

根据 TAS6684-Q1数据表、在 PBTL 下运行放大器输出可将每通道输出功率从15W 提高到238W (PVDD = 45V、4 Ω、THD = 1%)。

我无法在 PBTL 中n‘t 峰值功率的语句。 在 PBTL 中、4Ω、PVDD = 45V 时、我预计每通道的峰值功率是多少?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    PBTL 只允许向较低阻抗的负载提供更多电流、但不允许再产生任何电压。  此时电压受限、当阻抗为4欧姆时、来自 BTL 的 PBTL 功率不会增加。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:
    是的、抱歉、我的错、您说得完全对。 4R 时、电压是限制。 幸运的是、我们的驱动程序是定制的。 我们可以选择所需的阻抗。 如果我们降低阻抗、您是否知道峰值功率会达到多高?

    此致!
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    您需要查看扬声器的声学功率、而不是您向其提供的功率。  在给定电压下、低阻抗扬声器不一定能提供更多的声音输出。  您需要查看自定义驱动程序、并查看是否要为相同的声学结果提供两倍的电流。

    我们将在此图表中更新数据表。  PBTL 10%的功率提供给2 Ω 负载、PBTL 的功率为450W。 1%的 THD 功率为425W。

    此致、
    Gregg Scott