This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:需要评论我们在使用电池供电时可以预期的 IC 的最低功耗。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432108/tas6584-q1-need-comment-on-lowest-power-for-the-ic-we-can-expect-when-running-on-battery

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020033

工具与软件:

我们使用 TAS6524-Q1-EVM 通过进行开发。  我们正努力实现电源的最低电流消耗

低侧电源供电。  根据数据手册、电流可低于1mA、甚至低至1或2uA CAN

表6.5、电气特性。

但是、使用 EVM 板时、由于无法更改固定的电路板布局来更大限度地减少、因此无法测试这一点

以检查如何设置放大器。 降至最低。

因此、我们必须继续完成我们的原理图并对其进行修改、以作为原型产品的进步。

我的新问题是由于 PDF 数据表具有电气特性、大多数规格为 DVDD 为1.8V。

我们希望为 DVDD 使用3.3V、以避免使用电平转换器到 CPU。

假设:
     PVDD = 14.4V
     VBAT = 14.4V
     DVDD = 3.3V
     未播放音频、即 I2S 信号停止到放大器。
     的误差。 由 I2C 命令处于高阻态模式。
     / PD 有效(低电平)
问题:  在这种情况下、PVDD、VBAT 和 DVDD 电源的预期电流消耗是多少?
提前感谢、
Marc Y.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    [报价用户 id="310954" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432108/tas6584-q1-need-comment-on-lowest-power-for-the-ic-we-can-expect-when-running-on-battery "]
    假设:
         PVDD = 14.4V
         VBAT = 14.4V
         DVDD = 3.3V
         未播放音频、即 I2S 信号停止到放大器。
         的误差。 由 I2C 命令处于高阻态模式。
         / PD 有效(低电平)
    问题:  在这种情况下、PVDD、VBAT 和 DVDD 电源的预期电流消耗是多少?
    [报价]

    当 PD 引脚为低电平时、器件将进入关断模式、电流如数据表所列:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、感谢您的快速回复。 然而您不知道这一点、数据表测试条件是在1.8V DVDD 下、我们询问的是大约3.3V DVDD、因为数据表中未直接提供该条件。  借助 EVM 板、我们只能在所述条件下将 Ipvdd 降至17mA。

    我知道曾经提到过、蓝色 EVM 板不能用于测试此情况、因为如果我们将3.3V DVDD 移除到板输入端子、它具有电平转换器、则无法正常工作。  另外、放大器上还有上拉至 VCC 的电阻。 都有。

    目前的情况是、我们是否需要放置一个3.3V DVDD 开关稳压器。 添加了一条来自我们 CPU 的/EN 线、还可以向升压电压电源添加一条/EN 线(来自您的红色电路板示例)、从而将其也关闭。

    为了尽可能优化最初的原型设计、我们正在对这一点进行原理图评估。

    谢谢!

    Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    数据表测试条件是1.8V DVDD 时、我们询问的是3.3V DVDD

    在断电情况下、1.8V 和3.3V 之间几乎没有区别。 请仍将其视为最大2uA

    如果您认为有必要对其进行测试、则可以切断在 PCB 上提供给 TAS6584的 VCC 布线(位于顶层)、应该可以这样做。 然后可以从两端连接导线、测试流过它的电流。

    我们的情况是、我们是否需要放置一个3.3V DVDD 开关稳压器? 在中、使用来自 CPU 的/EN 线、同时向升压电压电源添加一条/EN 线(来自您的红色电路板示例)也可将其关闭。[/QUOT]

    节省功率损耗的主要目的是什么? 您的设计可接受的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、测量 Idvdd 不是我们要做的。  然而、Ipvdd。  除非移除 DVDD、 并且我们在阅读数据表时怀疑/DVDD 为 PD、否则 IPVDD 不能降到最低。  这就是我们所要求的。  由于我们没有任何有关此方面的好建议、因此我们将使用一个3.3V 稳压器。 我们可以启用并开发一种禁用 PVDD 升压电路的方法、其中包括 TI 的 TIDA-020033"红板"示例。  如果这无法按预期工作、则继续使用第二个原型板。  如今、SMD 器件无处不在、一旦您可以简单地更改绕线或跳线以修改并测试概念、便无法实现过去的简单原型设计。  尽可能接近就可以在第一个原型上正确实现 IC 配置。 节省时间和金钱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    我们可以启用并制定一种方法来禁用 PVDD 升压电路(其中包括 TI 的 TIDA-020033"红板"示例)。

    我明白了。  TIDA-020033不适合您的用途。 它主要需要显示 H 类函数、此函数需要同时使用 TAS6584和 LM5123。 该牵引装置 由两条不同的生产线组成。  

    例如、TAS6584 EVM 专为此器件本身而设计、在该板上、PVDD 电源非常干净、易于测试电流。