This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:以低输出功率播放时温度过高

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434384/tas5805m-temperature-is-so-high-when-playback-at-low-output-power

器件型号:TAS5805M

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们以 BTL 模式使用 TAS5805M、每通道的最大输出为1W。

但是、当 PVDD 设置为24V 时、温度会上升到150°C 以上、直到放大器触发过热保护。

我们已经确认软件初始化序列正确、

所以我们对为何温度如此高感到有点困惑、即使输出如此低。

您能提供什么建议吗?  有哪些选项可用于降低温度? 例如、参数设置等

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chen

    1.您能告诉我现在用的是哪款芯片吗? 即上部或下部。

    2.您使用的 Fsw 是频率。 建议使用384K。

    3.如果芯片里用的是电感器、可以换一下用的电感器吗? 因为 EVM 上的电感器没有这么好。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我们使用 TAS5805MPWPR (散热焊盘位于下侧)
    现在设置中为768k。
    我们使用的电感是10uH/Isat:5.5A、我们尝试改变 Isat 7.5A 电感、安培也会加热到150度以上

    我们知道、在 PVDD 为24V 时、低输出功率的效率相当差。 尽管每个通道的输出功率仅为1W、但温升仍高于预期。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chen

    您可以将 fsw 从768k 更改为384k、它应该对您的情况有所帮助。

    Tks

    Jesse