Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
工具与软件:
您好!
在我们的项目中、我们以 BTL 模式使用 TAS5805M、每通道的最大输出为1W。
但是、当 PVDD 设置为24V 时、温度会上升到150°C 以上、直到放大器触发过热保护。
我们已经确认软件初始化序列正确、
所以我们对为何温度如此高感到有点困惑、即使输出如此低。
您能提供什么建议吗? 有哪些选项可用于降低温度? 例如、参数设置等
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.